This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:ULC1001 + DRV2911-Q1基准电路、实现超小 PCB 解决方案

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2911-Q1, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472374/ulc1001-ulc1001-drv2911-q1-reference-circuit-for-the-smallest-pcb-solution

器件型号:ULC1001
主题中讨论的其他器件:DRV2911-Q1

工具与软件:

ULC1001 + DRV2911-Q1  最小的 PCB 解决方案尺寸为 16mm x 20mm。

您能否提供一个此尺寸的基准电路?

谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!  

     16mm x 20mm 的 PCB 解决方案尺寸是模拟、我们没有它的参考电路。 你必须自己做。 我们可以使用 EVM 文件提供支持。  

    此致!

    海龙