This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:LCS-FL-RNG15

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465020/ulc1001-drv290xevm-lcs-fl-rng15

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

您好!

我正在询问何时 LCS-FL-RNG15  我们会重新供货。 您能否提供更新?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    我正在与我的团队核实这一情况、并会在我收到反馈后立即回复您。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    您是否有任何关于交货周期的更新信息要分享?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很抱歉耽误了时间-我的同事在中国农历新年即将发布这一信息。 我仍在努力确认时间表。

    我们以前手工制作了每个 LCS、但我们正在努力通过供应商制造和储备这些 LCS。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    LCS 应该 在下周(二月21th)结束时恢复在线。 请检查库存。  

    此致!

    海龙