This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:EMC 问题-辐射发射–IC 带状线测试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462619/drv3946-q1-emc-issue---radiated-emission-ic-strip-line-test

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在 BMS 中为宝马使用 DRV3946-Q1、他们正在进行 IC 带状线测试、宝马要求在70-120M 频率下通过6级测试。 他们在满足要求方面面临挑战。

我查看 EMC 报告 BU 测试、也可在20M/40M/60M/80M 处找到、存在 PEAK。 为什么这些频率处出现峰值? 它将影响通过6类、那么如何改善这个问题呢?

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    感谢您问这个问题。

    您能否确认测试正在执行哪个硬件? 此外、还请分享电路板的原理图和布局。

    谢谢!

    ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    我总结了你的愿望,作为附件  

    BR

    e2e.ti.com/.../RF_2D00_CP-test-results.pptx

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu

    我可以得到您的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    感谢您的反馈。  

    您还能否确认在器件关闭时配置文件的外观。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    客户无需 DRV3946即可关闭 DRV3946、并通过重新测试。 为了提高效率、我将安排您的时间来讨论我们如何帮助客户改进 EMC 问题、如果您不是该问题的专家、请联系 EMC 团队。

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    从您分享的图片中、我看不到它超出了限制线的地方。 您是否能够在什么特定频率共享、违反了限制?

    本次讨论是否有电子邮件主题/会议?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keerthi

    我已经安排了一个会议来讨论这个问题、我会将日历转发给您! 中国新年即将来临、日历将于2月6日举行。 期待您的参与。

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    感谢您发送邀请。 然后、我们将进行讨论。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    由于我们将在会议中讨论这一点、让我们计划结束 e2e 课程。

    谢谢!

    Ibinu