This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:VDSLVL 设置(通过连接至 GVDD 来禁用)与 DRV8328A

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472890/drv8328-vdslvl-setting-disable-by-tied-to-gvdd-with-drv8328a

器件型号:DRV8328

工具与软件:

团队成员、您好!

当 VDSLVL 连接到100kΩ 时、VDS 过流保护是否"完全禁用"或"仅设置大基准阈值"? 我们担心 电机启动/停止时的大脉冲电压。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    我相信它已完全残疾。 VDS 阈值通过在 VDSLVL 引脚上施加0.1V 至2.5V 的电压进行设置

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    我已经读了这句话。 然后我发布了问题。 您能否仔细检查您的团队、DRV8328A 中的逻辑是否禁用了该功能?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    对数据表中的内容进行了更新、内容正确无误。 当通过100k Ω 电阻连接到 GVDD 时、会禁用 VDSLVL。 这意味着器件没有设置 OCP 阈值。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Yara