This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873EVM:DRV11873EVM

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473970/drv11873evm-drv11873evm

器件型号:DRV11873EVM

工具与软件:

你好

任何人都可以提供 DRV11873EVM BLDC 电机控制器的长度和宽度吗?  
我已经看到绘制1500*1250的原理图,但它没有说明大小单位,我似乎找不到它的任何地方。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢提供 e2e、将在明天之前提供与此相关的详细信息。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     封装尺寸(不包括引线)大约为5mmx4.4mm、您可以 在此处找到有关封装的详细信息。 确保选择"Detailed View"(详细视图)

    谢谢。此致、

    Sachin S.