This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:MCF8315A 中的频率模式

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1474291/mcf8315a-frequency-mode-in-mcf8315a

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8316AEVM

工具与软件:

大家好、 我们使用 MCF8315A 定制板运行 24V BLDC 电机。

为了便于理解我们 使用的是 MCF8316AEVM Board 和 Motor Studio GUI、我们能够 在定制和 EVM 硬件中以 I2C 模式运行电机。

我们需要配置频率模式。  

问题

在  MCF8316AEVM 中是否可以在频率模式下运行电机? 如果可能、需要遵循哪些步骤。

2.在自定义电路板中、更新了以下寄存器以在频率模式下运行电机

       PIN_CONFIG        0X00000003    (SPEED_MODE -频率模式)

       DEVICE_CONFIG2  0X03E8B000    (INPUT_MAXIMUM_FREQ - 1kHz)

       ALGO_DEBUG      0x00000000     (通过 PWM/模拟来 SPD_CMD)

我们能够在20Hz 至1kHz 的频率范围内运行电机(最高为输入最大频率)、问题是电机仅以初始频率运行、而不在我们更改时更新其他频率。

 SPEED_PIN 中的频率也不会更新、 nFault 也会变为高电平。

如果没有电机负载、我们可以将频率从最小值更改为最大值、  

您能否建议除上述三个寄存器之外、任何其他寄存器都需要更改。

如何解决此问题 、以不同的频率在频率模式下运行电机