请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3946-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我正在为一个汽车项目(ABS)寻找一个设计解决方案。 我的要求是12V 的电磁阀输入电压和2A 的峰值电磁阀负载电流。 您可以提供任何合适的 ASIL 级电磁阀驱动器器件型号吗?
请分享 DRV3946-Q1数据表。
谢谢、此致、
Jayanthi.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我正在为一个汽车项目(ABS)寻找一个设计解决方案。 我的要求是12V 的电磁阀输入电压和2A 的峰值电磁阀负载电流。 您可以提供任何合适的 ASIL 级电磁阀驱动器器件型号吗?
请分享 DRV3946-Q1数据表。
谢谢、此致、
Jayanthi.
您好、Jayanti、
感谢您的提问。
可通过在 https://www.ti.com/product/DRV3946-Q1 页面中申请下载 DRV3946-Q1数据表。
谢谢!
Ibinu