工具与软件:
大家好、团队成员:
我想知道启用第3和第4通道输出是否需要任何特定设置?
对于 H 桥配置和半桥模式配置、DRV8714S-Q1仅启用第1通道和第2通道。 我们尝试了为 IN3和 IN4提供输入并将输入重新映射为 IN1和 IN2、但第3和第4通道不提供输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想知道启用第3和第4通道输出是否需要任何特定设置?
对于 H 桥配置和半桥模式配置、DRV8714S-Q1仅启用第1通道和第2通道。 我们尝试了为 IN3和 IN4提供输入并将输入重新映射为 IN1和 IN2、但第3和第4通道不提供输出。
尊敬的 Keerthi:
请注意、驱动高侧配置的波形已启用。 
当我尝试使用 PWM 驱动器使第3个通道没有提供所需的输出时、这里的 SH3显示了 GH3电压。

我的配置是、
BRG_MODE:00b
HB1_CTRL:01b
HB2_CTRL:00b
HB3_CTRL:11b
HB4_CTRL:00b
HB1_PWM:00b
HB2_PWM:00b
HB3_PWM:01b
HB4_PWM:10b.
HB1_HL:1b
HB2_HL:0b
HB3_HL:0b
HB4_HL:0b