This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:INx 交流时序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1474235/drv8803-inx-ac-timing

器件型号:DRV8803

工具与软件:

大家好!


我对 DRV8803有一些疑问。

(1)可以输入到 INx 端子的信号的最小脉冲宽度是多少?

(2)可以输入到 INx 端子的信号的最小周期是多少?

(3)如果存在内部 OSC 或 PWM 电路、其周期是多少?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、

    感谢您的提问。

    我已将此任务分配给我的团队成员、以便将其推进。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-san:

    (1)要确定 DRV8803的 INx 端子的信号输入的最小脉冲宽度、您可以参阅数据表的第6.5节(电气特性)中指定的上升和下降时间。  上升和下降时间有助于了解输入信号在逻辑电平之间的转换速度。 这些时间对于确保 IC 正确识别输入脉冲至关重要。  上升和下降时间的最小值为50ns、最大值为300ns、但最小输入脉冲宽度应至少大于传播延迟和上升/下降时间。

    (2) 输入信号的最小周期为10µs、最大频率为100kHz。

    (3)否、DRV8803中没有内部 OSC 或 PWM 电路。

    此致!

    David