This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:ipp 电阻器选型

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466541/drv8873-q1-iprop-resistor-selection

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在设计 DRV8873-Q1、他们在下面有一些关于 ipp 电阻器选择的问题。 您可以帮助检查一下他们在下面的问题吗?

1.  Rsense 应将 IPROPI1 2引脚保持在5V 以下是否有具体原因?(数据表7.3.1.3)我们看到 IPROPI 引脚的绝对最大额定值为5.5V。

2.输出为0A 时 IPROPI1、2引脚的漏电流是多少?

3. 客户使用的 电机的最大电流为2A、因此 他们 需要选择1.8k Ω 的 Rsense 来将 IPROPI 引脚保持在5V 以下。 但是、如果发生过流(例如对 GND 短路) 、则可在输出端看到10A 电流。 在这种情况下、IPROPI 电压可能超过绝对最大额定值5.5V。 如果客户应该使用较小的 Rsense、或者如果他们使用1.8k Ω Rsense、他们可以在 IPROPI 引脚上放置一个 zenor 二极管以将电压钳制在5V 以下?

谢谢!

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    Unknown 说:
    1.   Rsense 应将 IPROPI1 2引脚保持在5V 以下是否有具体原因?(数据表7.3.1.3)我们看到 IPROPI 引脚的绝对最大额定值为5.5V。

    由于内部电流调节以5V 为基准、因此建议将 IPROPI 引脚上的电压保持在5V 以下以避免电流调节达到电流饱和。

    Unknown 说:
    2. 当输出为0A 时 IPROPI1、2引脚的漏电流是多少?

    我需要一点时间来研究这个问题和你的第三个问题。 我将以1-28的频率与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    [报价 USERID="464449" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466541/drv8873-q1-iprop-resistor-selection 如果客户使用较小的 Rsense、或者如果他们使用1.8k Ω 的 Rsense、他们可以在 IPROPI 引脚上放置一个 zenor 二极管以将电压钳制在5V 以下?

    DRV8873-Q1的 OCP 应保护器件免受任何损坏、包括 IPROIPI 引脚。 因此、只要正常运行期间1.8k Ω Ripropi 值不会超过5.5V、该电阻就应该是没有问题的。 如果客户想要增加额外的保护、他们可以添加一个齐纳二极管、以使 IPROPI 引脚上的电压低于5.5V 的额定绝对最大电压。  

    [报价 userid="464449" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466541/drv8873-q1-iprop-resistor-selection "]输出是0A 时 IPROPI1 2引脚的漏电流是多少?[/QUOT]

    客户希望了解 IPROPI 引脚的漏电流是什么原因?

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    [报价 userid="523793" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466541/drv8873-q1-iprop-resistor-selection/5629916 #5629916"]

    客户希望了解 IPROPI 引脚的漏电流是什么原因?

    [报价]

    客户需要知道漏电流、以便在电流为0A 时计算 IPROPI 电压并确定精度。 您能否提供相关数据?

    DRV8873-Q1的 OCP 应保护器件免受任何损坏、即使是 IPROIPI 引脚也是如此。 因此、只要在[/报价]期间1.8kOhm Rippi 值不会超过5.5V、

    您能解释一下为什么 OCP 会限制 IPROPI 引脚的电压的更多详细信息吗? 我的理解是、OCP 将在10A 时触发、但在10A 时、IPROPI 电压计算将超过5.5V 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    您能否提供有关 OCP 为什么会限制 IPROPI 引脚电压的更多详细信息? 我的理解是、OCP 将在10A 时触发、但在10A 时、IPROPI 电压计算结果将超过5.5V 额定值。[/报价]

    您是对的、我的答案是基于对如何在器件内实现此功能的误解。 IRPOPU 引脚上的电压必须保持在5.5V 以下以避免损坏器件、因此使用较小的电阻或放置 齐纳二极管来钳制电压将是不错的选择。

    客户想要了解漏电流以计算电流为0A 时的 IPROPI 电压并确定精度。 您能否提供此数据?

    请允许我有一天获取有关0A 时 IPROPI 引脚电流泄漏的信息。

    此致、

    约书亚  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    当每个 OUTx 电流为0A 时、我测量了每个 IPROPI 电阻器上的电压。 对于两个 IPROPI 引脚、该电压接近0.15mV、从而产生~212uA 的漏电流。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您分享测量结果。  这里我有一些来自客户的后续问题。  

    客户测量了其条件(负载开路、Rsense = 10k Ω)下的泄漏电流、结果为0.35uA、与我们的结果不匹配。 请参阅随附的 pdf page.2.e2e.ti.com/.../_1030_TI_D8691130_DRV8873D_6E30_IPROPI_643044306630_.pdf 中的详细结果

    - 212uA 结果的测量条件是什么? (使用的 Rsense 值等)

     - kΩ R_sense 为几 μ V ,漏电流是否 约为1uA ?

     (评估了 R_sense=10k Ω、但计划在实际客户设计中选择 R_sense=3k 至5kΩ)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    212uA 结果的测量条件是什么? (使用的 Rsense 值等)[/QUOT]

    nSLEEP =高电平、DRVOFF、EN/IN1、PH/IN1 =低电平、Rsense = 1.5k Ω。 该测量是在使用的测试板上进行的。 可能测试卡具有泄漏路径、导致电流测量值高于客户看到的测量值。 我现在使用 EVM 进行测试、在1.5k Ω IPROPI 电阻器上测得的电压要小得多。 我需要使用不同的测量值、因为我可以使用的万用表不够准确、但如果需要、我可能会在下周获得测量值。

    [报价用户 id="464449" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466541/drv8873-q1-iprop-resistor-selection/5659107 #5659107"] -如果 R_sense 为几 kΩ、泄漏电流是否 约为1uA?[/QUOT]

    即使 R_sense 值较高、泄漏电流也应低于1uA、但由于我没有可用的数据、因此我无法100%肯定地这样说。

    此致、

    约书亚