This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874EVM:DRV8874EVM:通过 IPROPI 引脚测量输出电流

Guru**** 2609915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1474573/drv8874evm-drv8874evm-measuring-the-output-current-via-ipropi-pin

器件型号:DRV8874EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8874

工具与软件:

您好!

我将电机连接到 DRV8874EVM 上的 OUT1、并在 PMODE =逻辑低电平下运行它。 我可以根据需要使用 EN/IN1 PWM 电位器控制电机。

此评估板通过实验室电源提供12V 电源。 电源指示有1A 的电流流动。

但现在我想使用评估板的电流测量功能、因此我测量了 IPROPI 引脚和 GND 之间的电压。 遗憾的是、该电压为0V。

可在下图中看到设置。

我在哪里做错了?如何使用板载组件测量输出电流?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rollo:

    DRV8867的 IPROPI 可感测流经低侧 MOSFET 的电流。 当电机处于低侧负载配置时、连接在相位和 GND 之间。 IPROPI 引脚无法检测电机电流、因为没有电流流过输出半桥的低侧 MOSFET。 为了能够检测电机电流、电机需要连接在两个 OUT 引脚之间或处于高侧负载配置(连接在 OUT 和 VM 之间)。

    此致、

    约书亚