请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8872EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8872
工具与软件:
嗨、团队:
我在 TI.com 上找到了 DRV8872以及 EVM 用户指南。 但本指南没有任何测试结果。 您能否分享一些波形或报告以供参考?
谢谢!
Josh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我在 TI.com 上找到了 DRV8872以及 EVM 用户指南。 但本指南没有任何测试结果。 您能否分享一些波形或报告以供参考?
谢谢!
Josh
尊敬的 Josh:
除非具体需要、否则数据表中提供了所有波形操作示例。
DRV8872具有故障报告功能的3.6A 有刷直流电机驱动器(PWM 控制)数据表(修订版 C)
这是数据表中的一个示例。

此致!
David