This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471808/drv8711-drv8711

器件型号:DRV8711

工具与软件:

大家好、团队成员:

这里、我们将 DRV8711驱动器用于具有 N 沟道 MOSFET 的有刷直流电机。 根据 DRV8711数据表中提供的公式计算、当我们运行有刷直流电机时、满量程电流必须为3A、但电流限制在1A 以下、例如约为0.6A/0.7A。 即使将扭矩寄存器值调整为0xFF 后、也无法从 drv8711获得满量程电流。

请向我们寻求您的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:

    感谢您的提问。

    我的团队伙伴将评估此结果并回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:

    感谢您在论坛中发帖。  

    DRV8711根据数据表中提供的公式调节电流。 8.2.2.2 计算电流调节:

    通过设置正确的扭矩值、ISGAIN 和 Rsense、可以为您的应用调整满量程电流。  

    另请参阅以下示例:

     请确保 ISGAIN 值设置正确。 所示。

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    Motjaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用0.01E 检测电阻、ISGAIN 设置为0 (增益为5)、扭矩设置为255 (用于跟踪)满量程电流。

    在设置这些之后、电机电流也低于1A。

    下面我分享了图像、供您参考、其中 R10和 R20是检测寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看你的问题,我会在24小时内回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    但请注意、这是主要项目所必需的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:  

    感谢您的耐心。  已查看提供的原理图。  

    1-请检查  引脚 AISENP、BISENP 是否   使用50mΩ 电阻接地。 如下所示:

    此外、 0.01E 电阻是否意味着10 mΩ? 请将其替换为100 mΩ  电阻器。

    此致、  

    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵答复。

    由于我们要使用 DRV8711驱动一个有刷电机、因此我们仅使用通道 A。因此、AISENP 使用0.01E 电阻器(即 Rsense 电阻器)接地。

    我会根据您的建议将该电阻器的值更改为100mΩ、并且会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:  

    感谢您的澄清。 请 检查 AISENP 和 BISENP 引脚是否 使用50mΩ 电阻接地。

    此致、  
    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们 接地、但使用10mΩ 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:  

    感谢您的更新。 建议 使用50mΩ 电阻器值。  

    此致、  

    Mojtaba。