This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:SysConfig (通用实验项目)不支持 DRV8329A

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476262/drv8329aevm-drv8329a-not-supported-in-sysconfig-universal-lab-project

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我使用的是 F280025C LaunchPad 可以通过实现 DRV8329A 逆变器板 最常用的形式。 与配合使用的器件 通用电机控制实验项目 SysConfig . 不过、在中 Configuration 文件夹中 就可以看出 不支持 DRV8329A .

我已在 SysConfig 中检查可用的驱动程序选项、但未列出 DRV8329A。 您能否确认通用实验室项目中是否支持 DRV8329A? 如果不能、将该逆变器板集成到现有框架中的最佳方法是什么?

非常感谢为解决这一问题提供任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。  DRV8329A 不受支持 SysConfig。 您必须参考其他受支持的电路板才能将 SysConfig 用于 DRV8329A。