This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:驱动器过热+输出形状错误

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1475910/drv8231-overheating-driver-wrong-output-shape

器件型号:DRV8231

工具与软件:

您好!

我实施此 IC 以驱动具有以下设置的12V 电刷电机:  

Vref = 1.5V

Fpwm = 100kHz

VM = 24V

Rsense = 0.15 Ω

我想在慢速衰减模式下使用它、但我注意到 IC 过热(通过100°C)、输出的形状远远不够干净。

您能在这个问题上为我提供帮助吗?

谢谢你。

Gaël μ A

  

黄色:输入 ;蓝色:输出

注意:电机自由运行、无负载且所需的扭矩极小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很难分辨上图中所示的输入信号切换;但是、要在正向模式和制动模式之间切换、请确保 IN1 = 1且 IN2是 PWM。  

    电流调节看起来在1A 时正常。 没有负载时输出波形是否看起来更好?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您快速回答。

    由于您看到的输入信号是 IN2且 IN1 = 1、因此驱动器确实在制动和正向之间切换。

    是的、没有电机时输出波形看起来正常。  

    我想我发现了这个问题:电机有一个嵌入式电容器并联到其输入端 、驱动器为容性负载充电而挣扎、从而导致 输出振荡和过热。

    移除电容器或使用与电机串联的电感似乎可以重新爱上它。 电感必须足够大、以便驱动器不会"看到"容性负载。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Gaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaël

    很高兴听到您找到了此问题的解决方案。

    如果还有任何其他问题、请联系我们。  

    此致!

    David