This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A 线性模式下的 REF_OFF2和 DUTY_OFF2设置

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476460/mct8329a-ref_off2-and-duty_off2-settings-in-mct8329a-linear-mode

器件型号:MCT8329A

工具与软件:

您好!

我当前在线性模式下(REF_PROFILE_CONFIG = 0x01)使用 MCT8329A 来根据以下条件实现速度控制:

  • 10%至90%占空比→速度从8000rpm 到66000rpm 不等(线性控制)。
  • 占空比高于90%→转速固定在66000rpm 上。

我设置了 REF_OFF2 = 66000rpm、而不是0rpm、但是我观察到改变这个值不会影响运行(即、无论是设置为0x00 (0rpm)还是0xFF (66000rpm)、电机运转都保持不变)。

问题和关注:

  1. 在这个配置中、将 REF_OFF2设定为66000rpm 而非0rpm 是否正确?

    • 鉴于在 DUTY_CMD≤DUTY_OFF2时 REF_OFF2适用、我的电流设置是否阻止应用 REF_OFF2?
  2. DUTY_ON2和 DUTY_OFF2的当前设置:

    • Duty_On2 = 90%
    • Duty_OFF2 = 100%
    • REF_OFF2 = 66000rpm
    • REF_CLAMP2 = 66000rpm

    问题:由于 DUTY_OFF2设置为100%、因此它可能无法按预期运行。 是否应该将 DUTY_OFF2设置为较低的值(例如85%)以引入迟滞并允许 REF_OFF2生效?

  3. 建议的配置:

    • 如果目标是让电机在占空比低于10%时停止、同时在10%和90%之间保持稳定运行、那么以下设置是否正确?
      • Duty_OFF2 = 85%
      • Duty_On2 = 90%
      • 此外、应该为 REF_OFF2设置什么值?

如果您确认是否应将 REF_OFF2设置为0rpm 以及是否应降低 DUTY_OFF2以实现适当的迟滞、我将不胜感激。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    1.理想情况下,REF_OFF2设置为66000rpm 应该是有效的。 不知道出了什么问题,让我用我自己的实验一次确认。

    2.在此处、设置 DUTY_OFF2 > DUTY_ON2。 如果您确定占空比不超过90%、则可以将 DUTY_OFF2设置为95%、将 DUTY_ON2设置为85%-90%。 因此、在达到90%之前、电机被钳位至 REF_CLAMP2 = 66000rpm。  

    [报价 userid="465179" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476460/mct8329a-ref_off2-and-duty_off2-settings-in-mct8329a-linear-mode "]如果目标是电机在占空比低于10%时停止、同时保持10%到90%的稳定运行、以下设置是否正确?
    • Duty_OFF2 = 85%
    • Duty_On2 = 90%
    • 此外、应该为 REF_OFF2设置什么值?
    [报价]

    谢谢。此致、

    Sachin S.