This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:关于 FOC。

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1475121/drv8329-q1-about-foc

器件型号:DRV8329-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您度过美好的一天!

我有一个有关 DRV8329-Q1的问题。

客户希望 使用 DRV8329-Q1的 FOC。 您是否可以提供电流采样电阻器 Rsense 的精度要求?

运行条件:

输出电流:30A、

速度精度要求:1%

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    电机的速度精度直接取决于 FOC 算法代码本身的质量和精度。 如果 FOC 算法非常精确且代码良好、则驱动程序应在必要的精度级别执行。

    要达到所需的1%速度精度、客户应确保 MCU 振荡器能够达到这一精度。

    对于 Rsense、我建议 电阻器使用±0.1%的容差、以实现出色性能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 约瑟夫!