This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476636/drv2510-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-report

器件型号:DRV2510-Q1

工具与软件:

您好!  

对于以下器件型号 DRV2510QPWPRQ1的故障模式分布、我想获得一些帮助、该数据通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。

感谢您的帮助、此致

Josue Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josure:  

    在器件的产品页面上、您可以转到"质量、可靠性和封装信息"下的链接、查看器件的各种程序和数据集。 我相信这个链接会有你想要的。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Sydney Northcutt、  

    感谢您回答该问题。 是的、它包含时基故障率。  

    但我还在寻找  此器件的失效模式分布(FMD)和引脚失效模式分析(引脚 FMA)、这通常包含在功能安全报告中(请参阅 LMQ644xx-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 作为参考)。  

    在之前的场合中、对于不同的器件型号、没有此报告、因此要求并提供了此报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    此文档仅适用于符合功能安全标准的产品、因此我们没有针对 DRV2510的此文档。  

    如需了解更多相关信息、 请访问:https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html 

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白,谢谢你的帮助,