This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:无法达到所需的活动电机参数

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439043/mcf8329a-unable-to-reach-the-desired-active-motor-parameters

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

我使用以下附加的寄存器值运行 PMSM 电机。

电机控制: FOC

极点数量- 4.

相位数- 3

插槽数量- 6.

接线- Delta

转子惯性- 75 gcm^2

反电动势波形-正弦波

-->反电动势常数(Ke)线至线- 59 MVS/rad

-->反电动势均方根电压(线对线)- 4.55 mV/rpm

-->电阻(线对线)- 1.5欧姆

-->电感(线对线) LQ - 4.5 mH

-->电感(线对线) LD - 3.9 mH

这些箭头所指的参数将是+/- 10%容差

BEMF 常数(Ke)= UI 平均值/(n/60*2Pi)、

其中、

Ui Mean =反电动势峰值*3/Pi

N =大约1000rpm

基本上、该 PMSM 电机可以根据以下参数运行。

1.直流链路电压范围- 18至45 Vdc

2.额定电压- 32 V

3.额定 RMS 电流- 1.85A

4.额定扭矩- 0.11牛米

5.额定转速- 4000转/分

6.额定输入功率- 62瓦

7.额定输出功率- 46瓦

8.额定效率-74 %

9.操作模式- S1

10.最大峰值扭矩- 0.51牛米

11.最大峰值电流- 8.6A

12.过载(I peak/I rated)- 4.65

注意:

1、额定电压、额定均方根电流、额定转矩、额定转速等参数均在 S1操作点开环@ 32V 区块操作下实现

额定均方根电流容差为+/- 10%(开环@ 32V 块操作)

3、额定速度容差为+/- 7%(开环@ 32V 块操作)

我目前使用的程序如下。 其中、电机在空载时的运行速度@约为7000rpm。 但电压和电流不处于稳定状态。 额定电压为32V、空载时消耗的电流约为0.22。 但这些东西在任何情况下都不稳定。 此外、它仅在闭环配置中完成。 我不知道如何在开环中运行电机。 请向我提供链接

{
"signature": "oneui-register-data",
"data": [
[
{
"idx": 0,
"id": "ISD_CONFIG",
"value": "0x74A4D4A1",
"addr": "0x00000080"
},
{
"idx": 1,
"id": "REV_DRIVE_CONFIG",
"value": "0x48300000",
"addr": "0x00000082"
},
{
"idx": 2,
"id": "MOTOR_STARTUP1",
"value": "0x0AE294C0",
"addr": "0x00000084"
},
{
"idx": 3,
"id": "MOTOR_STARTUP2",
"value": "0x0B81C007",
"addr": "0x00000086"
},
{
"idx": 4,
"id": "CLOSED_LOOP1",
"value": "0x26A001B8",
"addr": "0x00000088"
},
{
"idx": 5,
"id": "CLOSED_LOOP2",
"value": "0x0AADBDC0",
"addr": "0x0000008A"
},
{
"idx": 6,
"id": "CLOSED_LOOP3",
"value": "0x55800000",
"addr": "0x0000008C"
},
{
"idx": 7,
"id": "CLOSED_LOOP4",
"value": "0x1C904A8C",
"addr": "0x0000008E"
},
{
"idx": 8,
"id": "REF_PROFILES1",
"value": "0x00000000",
"addr": "0x00000094"
},
{
"idx": 9,
"id": "REF_PROFILES2",
"value": "0x00000000",
"addr": "0x00000096"
},
{
"idx": 10,
"id": "REF_PROFILES3",
"value": "0x80000004",
"addr": "0x00000098"
},
{
"idx": 11,
"id": "REF_PROFILES4",
"value": "0x00000000",
"addr": "0x0000009A"
},
{
"idx": 12,
"id": "REF_PROFILES5",
"value": "0x00000000",
"addr": "0x0000009C"
},
{
"idx": 13,
"id": "REF_PROFILES6",
"value": "0x00000000",
"addr": "0x0000009E"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "FAULT_CONFIG1",
"value": "0xAC302587",
"addr": "0x00000090"
},
{
"idx": 1,
"id": "FAULT_CONFIG2",
"value": "0x71C04888",
"addr": "0x00000092"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "INT_ALGO_1",
"value": "0x09466A3D",
"addr": "0x000000A0"
},
{
"idx": 1,
"id": "INT_ALGO_2",
"value": "0x421402E1",
"addr": "0x000000A2"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "PIN_CONFIG",
"value": "0xD8032248",
"addr": "0x000000A4"
},
{
"idx": 1,
"id": "DEVICE_CONFIG1",
"value": "0x80100002",
"addr": "0x000000A6"
},
{
"idx": 2,
"id": "DEVICE_CONFIG2",
"value": "0x03E8F00C",
"addr": "0x000000A8"
},
{
"idx": 3,
"id": "PERI_CONFIG1",
"value": "0x69005CE0",
"addr": "0x000000AA"
},
{
"idx": 4,
"id": "GD_CONFIG1",
"value": "0x0000807B",
"addr": "0x000000AC"
},
{
"idx": 5,
"id": "GD_CONFIG2",
"value": "0x80000200",
"addr": "0x000000AE"
}
]
]
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

       我了解故障的情形。 我将说明我将确切地使用此 EVM 执行什么操作。 实际上、我们对客户电机进行了逆向工程。 我们只有包含有源和无源电机参数的技术文档。 通过使用此设计、我们必须让电机控制器准备好在负载和空载条件下实现客户的电机规格。 迄今为止、此 EVM 使用的电流代码能够实现0.3Nm 的扭矩、此后电流将只增加而不增加扭矩。 上周、我们在 Magtrol dynamo 中测试了我们的电机、这段时间电机将需要大约4A 的电流、但在几秒钟之后、它会停止运行、并出现故障。 请注意、我们有客户的电机来验证是否相同。 但在该电机中、同样的问题也会持续存在。 电机规格已经提供给您。 此处的主要问题是我们无法在电机失速状态下测试电机。 每当我们尝试达到失速条件时、电机就不会运行。 控制器将其停止。 另外、我们不会在客户端使用哪种控制器来测试电机、也不会被他们分享。  

      您能告诉我我该怎么做吗?  

    谢谢。此致、  

    Rajapandi S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajapandi:

    您看到在0.3牛米后、只有电流增加而不是扭矩? 那么、电机是否会失速?

    这还将检测异常 BEMF 故障。

    您只需测试电流环路模式即可进行验证(在 peri_config 中将模式从速度模式更改为电流模式)。

    现在只使用电流环路、并通过禁用 MTPA 并保持 LD = lq、peri_config1[凸 极百分比]= 0来对其进行测试。

    验证我们是否可以使用电流基准实现所需扭矩、比较性能。

    一旦我们确定电机能够在电流模式下提供扭矩、我们将启用速度环路并调整增益。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.