This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:DRV8962并行输出

Guru**** 2608305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8262, DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476065/drv8962-drv8962-parallel-outputs

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8262DRV8844

工具与软件:

我对并联 DRV8962输出感兴趣、从而允许流入负载的电流增加。 在本例中、负载是50V 电阻式加热器。 请注意、负载的一侧将接地、因此只会通过 PWM 启用和控制高侧 FET。

这里允许使用哪种并联输出组合? 我注意到、在 EVM 用户手册(第8.1节)中有一个用于将输出 OUT1短接至 OUT3以及将 OUT2短接至 OUT4的配置、但数据表(第8.1.3.4节)建议将 OUT1短接至 OUT2并将 OUT3短接至 OUT4。 哪项正确? 是否可以将所有输出短接在一起?

请注意、我计划通过将 INx 设置为高电平并对 ENx 进行 PWM 来从本质上禁用低侧 FET。 这样就只会启用高侧 FET、从而更大限度减少击穿电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您发帖。

    Unknown 说:
    这里允许使用哪种并联输出组合? 我注意到、在 EVM 用户手册(第8.1节)中有一个用于将输出 OUT1短接至 OUT3以及将 OUT2短接至 OUT4的配置、但数据表(第8.1.3.4节)建议将 OUT1短接至 OUT2并将 OUT3短接至 OUT4。 哪项正确? 是否可以将所有输出短接在一起?[/QUOT]

    在中、DRV8962可以并行连接任何或所有输出和输入、如数据表第节所述 8.1.3.4。EVM 中的设置专门针对 DRV8262器件、DRV8262器件是该系列器件的另一个变体。 EVM 硬件对于该系列中的所有器件都采用通用设计。  

    [报价 userid="642889" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476065/drv8962-drv8962-parallel-outputs 请注意、我计划通过将 INx 设置为高电平并对 ENx 进行 PWM 处理从根本上禁用低侧 FET。 这样就只会启用高侧 FET、从而将击穿电流降至最低。

    我懂了。 请注意、对于加热器等电阻负载、内部电流调节将不可用、这依赖于负载的电感来进行基于斩波器的电流调节。 您可以通过改变 PWM 的占空比来控制平均电流。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel,

    感谢您的答复。

    (位于 DRV8962)任何或所有输出与输入均可并行连接、如数据表秒中所述 8.1.3.4。EVM 中的设置专门针对 DRV8262器件、DRV8262器件是该系列器件的另一个变体。 EVM 硬件对于该系列中的所有器件都采用通用设计。  [报价]

    DRV8844也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于 DRV8844是否也正确?

    DRV8844的情况不同、因为 FET 的两个源极引脚在内部连接。 数据表中的信息。

    此致、Murugavel