This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:DRV3901-Q1部署。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469479/drv3901-q1-drv3901-q1-deployment

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

当我持续进行诊断时、出现"部署触发器"时、

我想要立即进行部署。

是否有这样的功能?

当我将 DRV3901-Q1设置为诊断模式时、
我是否必须使用 SPI 命令将其重置为部署模式才能进行部署?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soonam:

    感谢您问这个问题。

    在关断状态诊断运行期间、如果器件收到部署命令、部署命令将具有优先级、器件将进入运行状态。 请参阅数据表中的说明

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了在 DRV3901-Q1上执行定期诊断、
    我是否需要定期从 MCU 发出诊断命令?
    或者 DRV3901-Q1是否有使用单个命令执行定期诊断的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soonam:  

    MCU 必须定期发送命令以执行诊断:

    此致!

    Keerthi