This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:交流特性

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476222/drv8251-ac-characteristics

器件型号:DRV8251

工具与软件:

嗨、团队:

您能否提供此设备的信息?

  • IN1和 IN2引脚的 Trise 和 Tfall。
  • IN1和 IN2引脚 VREF 的最小输入脉冲宽度

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    输入的上升和下降时间应与输出的上升和下降时间(200ns)相匹配。   

    最小输入脉冲将受到器件 PWM 频率的限制。 由于此器件支持200kHz PWM 频率、因此最小输入脉冲为5us。  

    此致!

    David