This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:AEC-Q100模型或替代产品

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8244-Q1, DRV8245-Q1, DRV8844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473939/drv8844-aec-q100-model-or-alternative

器件型号:DRV8844
主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1、DRV8243-Q1 DRV8245-Q1、

工具与软件:

您好!  

我们在过去的设计中使用的是 DRV8844PWP、而现在它已经过时。 替代方案是 DRV8844PWPR、但该器件仍未通过 AEC-Q100认证。 您是否有符合汽车标准的替代产品

此致、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的提问。

    您能否在 ED 设备上确认 DRV8844PWP 的使用位置。 资质认证等级位于目录中、而不是汽车产品中。 请您确认

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:  

    我们使用它来驱动系统中的一些外围风扇/电机。 系统集成在汽车内部、 虽然不与发动机系统直接相连、但我们仍然希望让我们的组件符合汽车标准。 请推荐一个生命周期健康的替代方案。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ian 的澄清。

    我团队的 Morita-San 将帮助您完成此申请。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注汽车 BDC 电机驱动器。  

    DRV8242Q1/DRV8243-Q1/DRV8244-Q1/DRV8245-Q1可用作4通道半桥驱动器。 这些是最新推出的汽车 BDC 产品系列。 DRV8245-Q1可支持更高的驱动电流。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:  

    感谢您的推荐、但我认为此系列只有2个通道(1个通道用于 BDC)。 有没有任何包含可独立使用的4个通道(如 DRV8844)的通道? 在某些情况下、我们使用 DRV8844作为通用负载的驱动程序。 LED 和继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请预计周一是美国的国庆节、可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、我们建议使用2个  DRV8242Q1/DRV8243-Q1/DRV8244-Q1/DRV8245-Q1来驱动2个 H 桥。

    DRV8243-Q1 HR-QFN 封装尺寸为3x4.5mm。 即使是2个、尺寸也更小。 如果客户同时驱动2个 H 桥、2芯片解决方案也更适合散热。

    我们没有采用 Q100的4 x 半桥驱动器。  

    此致

    信也