This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:我是否可以通过交流信号在没有电容耦合的情况下直接驱动 VIN?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1474273/drv8662-can-i-directly-drive-vin-without-cap-couple-by-ac-signal

器件型号:DRV8662

工具与软件:

e2e.ti.com/.../DRV8662.TSCrefer加载到 TINA schemaic 文件。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    期待我们的专家尽快回复。 它们当前不可用。

    此致、
    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入之前的耦合电容器本质上是直流阻断电容器、因此放大器仅放大交流信号。 这些元件用于电路中、以提供更好的放大器性能(CMRR、PSRR、VOUTerror 等) 以及 DRV8662的功耗更低。 如果您的信号可能包括直流信号、建议添加耦合电容器。

    您的原理图看起来很好。  

    此致!

    海龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入信号频率=1~60Hz、耦合电容器会导致信号 失真。
    输入信号来自 MCU 输出。 它们 是互补的 PWM 信号。  Vp-p=6V、Vp+=3V、Vp-=-3V

    ___   3V

    |||   

    ||||    -3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用较大的电容器来尽量减少对1-60Hz PWM 输入的影响。  

    DRV8662设置输入的直流工作点、不能是0伏。 因此、如果没有电容器、就会出现无法 以相同直流电压为中心的输入电压将无法正确应用增益、或在输出端产生失调电压的问题。 因此建议在此处放置一个电容器。