This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:PWM 模式下 MODE 引脚上的电阻器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477714/drv8243-q1-resistor-on-mode-pin-for-pwm-mode

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

我们将 DRV8243HQDGQRQ1用于直流电机驱动、并在 PWM 模式 RLVL3OF3下运行

目前在我们的设计中、对于模式引脚(IC 的引脚27)、我们已将698K 电阻器连接到 GND。

从数据表中、我们观察到 PWM 模式下的该引脚为 Hi-Z (无连接)。  

我们已经通过移除该电阻进行了检查、表明电机正在工作。

请指导我们、我们可以移除此电阻器吗?

 仅供参考:我们正在通过高侧驱动器(HSD)驱动它的动力。 因此、只要需要电机运行、我们就从 HSD 供电。 在没有运行情况下、电源会断开。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharad、

    我们实际上使 EVM 上的 MODE 引脚悬空、以便选择 PWM 模式、因此如果要在 PWM 模式下运行、您可以将 MODE 引脚悬空。

    此致、

    约书亚