This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:tol:DRV8889A-Q1的开路负载检测时间

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477851/drv8889-q1-tol-open-load-detection-time-for-drv8889a-q1

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户现在正在评估 DRV8889A-Q1。 他们 希望知道 tol 的最小值。 我们是否有基准值?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:  

    感谢您的提问。 我将通过电子邮件发送信息、然后关闭该主题。  

    此致、

    Mojtaba。