This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器论坛上发帖

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2911-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476863/motor-drivers-forum

器件型号:DRV2911-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV2911

工具与软件:

你好。

请告诉我 DRV2911-Q1的热导率[W/(m*K)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 我会尽快提供反馈、通常在1个工作日内提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonbin,

    DRV2911数据表的第5.4节表格中列出了器件的所有热参数信息。

    所有 TI 驱动程序器件都具有类似的表、并且该团队无法提供其他参数。

    谢谢

    海龙