This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器论坛上发帖

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1625-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473769/motor-drivers-forum

器件型号:UC1625-SP

工具与软件:

你好。

我正在寻找电机驱动器。
我正在考虑使用 UC1625-SP、其配置如所示(见附图)。
我想使用脉冲为17至267Hz 的霍尔传感器(H1、H2、H3)以及使用霍尔传感器的反馈控制。
我也在考虑将速度​​控制信号变量设为10 kHz 占空比。

我的问题如下。
(1) PUA、PUB、PUC 和 PDA、PDB、PDC 是哪种信号输出? 另外、时序是什么?
(2)​​如所示、当从外部输入速度控制时、它是否应该输入到引脚1 (E/A IN+)?
   在这种情况下、速度​​控制电压和输出占空比之间有什么关系?
(3)请告诉我数据表中未列出的二极管和齐纳二极管的推荐器件名称(图15)。
(4)是否有一个输出霍尔传感器信号频率两倍的功能(如附图所示)?
(5)是否可以在随附图所示的配置中使用 UC1625-SP? 此外、您还可以引入任何其他 V 类器件吗?

谢谢。此致、
Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    感谢您的 e2e。 请在2月18日之前给我们时间来查看详细信息并提供更新。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Sachin-San、

    您能告诉我有关情况的最新信息吗?

    谢谢。此致、

    Koji