This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:在可变温度下进行限流电阻计算

Guru**** 2690145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01621, DRV110, DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476809/drv110-current-limiting-resistor-calculations-in-variable-temperature

器件型号:DRV110
主题中讨论的其他器件:TIDA-01621

工具与软件:

您好!

我有几个与限流电阻器计算相关的问题:  

1)在" TI Designs:TIDA-01621、适用于伺服驱动器和机器人的智能制动阐控制和诊断参考设计"第12页、  

它指出" 7.5 mA 的 IGATE_AVG"、但当 F=20kHz、Vmin=30V 以及带有 SI7414DN-T1-E3时(VGs=10V、栅极电荷=16C)。  我无法根据提供的 Excell 工作表" DRV1xx 器件参数选择器"执行计算。  

2)在同一设计上、由于电磁阀旁边没有很多使用稳定电流的组件、因此 IAUX 接近于零。 对吗?

3)总的来说,当使用启用时,它可能会在开和关之间变化,同时温度也可能会远高于45°C,是更好地使用数据表第12页上提供的公式进行计算,获得 Rsmin 和 Rsmax , 并考虑 Vzenermin 和 Vzenermax  根据表.1来获得4组 Rs 的数据

还是只使用表的下半部分。3 是否为特定输入电压提供了电阻值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在评估 TIDA-01621参考设计上的 DRV110?  

    1) 16C 的栅极电荷似乎很高、是否意味着16uC?

    如果尝试计算 IGATE_AVG 电流、可以通过将 MOSFET 栅极电荷乘以 fPWM 频率来求出该电流。

    2) 2)我不确定您在设计中指的是哪个 IAUX 电流、但是的、螺线管是 DRV110提供的唯一负载。  

    3) 3)如果切换 EN 引脚、则使用表3。 建议使用数据表中建议的电阻值来选择限流电阻值。  当 VMIN=30V 时、建议使用36kΩ。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如果温度升高并将 VZ 降低到11而不是15、那么剂量仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、表3中的建议限流电阻值是相对于电源电压的值。  

    可以使用 DRV110EVM 评估这些值及其他值。  

    DRV110EVM 评估板|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David