This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电源时序

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477086/drv8350-power-sequencing

器件型号:DRV8350

工具与软件:

您好!

确切地说是700%、我们是否需要满足 DRV8350x (VM、VDRAIN 等)的电源时序限制?

例如、上电时、第一个 VDRAIN 将上电、在该 VM 之后、我们的微控制器将在 VM 之后上电。

通过断电、第一个 VM 将下降、 因此逻辑 电源稳压器将被禁用。

THX

Vincenzo