This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:应用:100W

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478024/drv8962-q1-application-100w

器件型号:DRV8962-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8962

工具与软件:

您好!

我想驱动一个100W 48V (2A 额定电流、5A 峰值电流)电动机、带62V 直流电源。 我需要单个全桥或2个半桥才能反转旋转方向。

您能否建议我使用正确的电机驱动器和配置?

DRV8962是否能够提供这种电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能告诉我这一应用的终端设备是什么吗?

    另外、请告知我们峰值电流的持续时间。

    谢谢!

    Ibinu