This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:通过 GUI 的 I2C 通信控制电机转速

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478133/mcf8329a-controlling-the-motor-speed-with-i2c-communication-of-gui

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

尊敬的团队:

为了通过 EVM 板上 GUI 的 I2C 通信来控制电机转速、

我需要将 R47设置为25kΩ、以便向 POT (DACOUT/SOx/SPEED_ANA)引脚施加3.3V 电压。

您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Lee:

    用于在 I2C 模式下进入/退出待机或睡眠条件的速度引脚。

    当 SPEED 引脚为低电平时、如果器件处于待机模式、则即使通过 I2C 器件发出速度命令、器件也将保持不变。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我找到了解决方案。