This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315ZEVM:无法保持位置。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315ZEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472589/mct8315zevm-unable-to-hold-position

器件型号:MCT8315ZEVM

工具与软件:

大家好!
我正在使用 MCT8315ZEVM 通过霍尔传感器驱动 BLDC 电机。 我正在尝试 借助 EVM 板实现位置控制(或类似于伺服的行为)。 目前我遇到以下问题:-  

1) nFault 在电机失速时触发。 (我们需要电机失速以进行位置控制)。
2) 2)当电机改变方向时、也可以看到这种情况。 由于 nFault 切换会导致电机出现急冲行为、因此会存在延迟。

是否有办法通过绕过 nFault 标志并实现位置控制来解决此问题?

谢谢!
Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:

    我明天会回复你。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:

    您如何使转子失速? 外部负载的情况? 如果转子在旋转时停转、则将触发故障。 我们无法通过故障检测逻辑。

    此外、不要动态改变方向、电机在改变方向前应处于空闲状态。  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:

    您有任何疑问吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.