This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:采用 F280025C 的 DRV8329A EVM–调整不同的 PMSM 电机和放大器;栅极驱动器发热问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477982/drv8329aevm-drv8329a-evm-with-f280025c-tuning-a-different-pmsm-motor-gate-driver-heating-issue

器件型号:DRV8329AEVM
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

我使用的是 DRV8329A EVM 可以通过实现 TMSF280025C LaunchPad 并运行 Universal Lab Project . 我想对 A 进行调优 PMSM 电机 该配置未包含在 Universal Lab Project 的默认配置中。 正确调整电机参数的建议步骤是什么?

另外、我还面临着 A 级挑战 栅极驱动器发热问题

  • EVM 连接到 LaunchPad 并通电 、栅极驱动器 IC 几秒钟内升温显著 即使是在什么时候 未连接电机 .
  • 但是、当 EVM 在未连接到 LaunchPad 的情况下通电 、栅极驱动器 IC 不会变热 .

将 EVM 连接到 LaunchPad 后、出现过热的可能原因是什么? 是否有任何已知的硬件或软件配置需要检查才能解决此问题?

非常感谢提供任何指导或故障排除建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    您是否曾尝试使用 LAUNCHXL-F280049C? 这就是 EVM 要使用的 LaunchPad。

    我可能会比较接头的49C 和25C 引脚排列以查看是否有任何差异、25C 引脚排列是否有导致 EVM 短路的情况?

    此致、

    Yara