This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:如何选择 R_pmode?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478011/drv8876-q1-how-to-choose-r_pmode

器件型号:DRV8876-Q1

工具与软件:

您好团队:

   我有一个问题如下:

   在 DRV8876-Q1的规格中、有一些为该器件推荐的外部元件、R_pmode 位于其中之一。

   但是、当转向第7.3.2节时。 我没有看到 R_pmode 的建议值。

  那么、如果 我要将 PMODE 引脚设置为逻辑高电平、可以建议使用什么上拉电阻器、另一方面、如果我要将 PMODE 引脚设置为逻辑低电平、 可以建议使用多大的下拉电阻器。

   

  如果 我将上拉电阻或下拉电阻设置为0欧姆、是否存在任何风险? 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    我已经将其分配给了设备专家。 请给他一天的时间,回到你的身边。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望尽快得到您的回答、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用0欧姆电阻将 PMODE 引脚拉至 GND 不应导致任何问题。  

    使用0欧姆电阻将 PMODE 引脚拉至高电平也不会导致任何问题、只要上拉电压低于引脚建议的最大电压5.5V 即可、否则需要使用其他电阻来降低电压。

    此致、

    约书亚