This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:PWM 斜坡

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213, DRV8837, DRV8213EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477350/drv8837-pwm-ramp

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8213EVM、DRV8213

工具与软件:

您好!  

我目前在我的设计中使用的是 DRV8837。  

我评估了 DRV8213EVM 的电流 调节功能、非常喜欢 GUI 通过 PWM 斜升所能实现的功能。  

因此、我将尝试通过监测 DRV8213EVM 的 IN1和 IN2信号、将 DRV8213EVM 中的 PWM 斜升与 DRV8837芯片重复。  

第一个问题-在 GUI 上选择的频率(50kHz)并不表示在 DRV8213EVM 的 IN1和 IN2上监测到的频率(25-50Hz)。

其次、即使我使 DRV8837的 IN1和 IN2与 DRV8213EVM 相同、并关闭 DRV8213EVM 的电流监测和调节功能、我也注意到 DRV8213EVM 的启动电流远低于 DRV8837 (在相同负载、VM 大容量电容器等条件下)。  DRV8213是否有一些与 DRV8837中不具有的基本不同之处、从而使其具有更好的 PWM 斜坡?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8213EVM GUI 中的可调频率应直接与 IN1和 IN2信号的输入 PWM 频率相关联。 DRV8213EVM 产品页面上提供了频率设置和斜坡功能的固件文件。 在 drv82xx.h 文件中、PWM 频率定义如下:

    GUI 中的频率设置应直接对应于 IN1和 IN2频率。 无论 GUI 设置如何、您是否仅在 IN1和 IN2上观察到25-50Hz 的 PWM 频率?

    DRV8213EVM 有一个输入斜坡速率来限制初始浪涌电流。 GUI 上的 INx 斜坡速率设置是否设置为0?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我对我的答复表示歉意。
    我没有观察到 IN1和、因为它接近 GUI 中设置的50kHz、所以我没有测试其他频率。 也许这是我的机器、因为一位同事告诉我、他可以在使用相同开发套件硬件的情况下在他的机器上看到50kHz、因此我们将进一步了解这一点。

    PWM 斜坡有什么 DRV8213独有的特点吗? DRV8837是否能够复制斜坡?  

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施伟

    我在 EVM 上对它进行了测试、频率是50kHz。  从 GUI (文件、编程器件)刷写固件、并确保使用的是最新版本(目前为2.0.2)- https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV821x_DRV823x-EVM-GUI/ 

    至于启动电流、两个器件之间的主要差异是 Rdson:DRV8837为280mΩ、DRV8213为240mΩ。  由于 Rdson 降低、我预计启动尖峰会更大但不会更小、因此我不确定是什么原因造成了这种差异。  如果您可以发布两个启动器的示波器屏幕截图、这可能会有所帮助。   

    此外、我建议使用 DRV8212 、而不是 DRV8837、后者是该器件的较新版本。   

    此致!

    Jacob