This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1EVM:失速检测和通过 SPI 从另一个控制器读取驱动器的电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479023/drv8899-q1evm-stall-detection-and-current-reading-of-the-driver-through-spi-from-another-controller

器件型号:DRV8899-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我正在我们的项目,它有两种方式推动线性传动器的要求,所以我们已经成功实现了它的驱动,但我们想读取电流,以便我们可以计算它所采取的步骤和负载,以及如果它被卡住,我们怎么能检测到失速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将审查这些问题并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、  

    感谢您在论坛中发帖。  

    我正在我们的项目中工作、该项目要求在两种方式下推动线性传动器、因此我们已成功实施了它的驱动、但我们想要读取电流、以便我们可以计算步长和加载它

    DRV8889-Q1利用集成的电流检测功能来读取电流、并且没有外部引脚。  

    此外,如果它卡住,我们如何检测到失速?

    DRV8889-Q1没有失速检测功能、但是有一个 P2P RDS (ON)型号 DRV8889/A-Q1 ( 数据表 、 器件页) 提供失速检测模式。  

     如果您需要进一步说明、请告知我们。  

    此致、  

    Mojtaba。