This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:查询:BLDC 和伺服电机控制器 IC 建议

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, DRV8161, DRV8770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477765/drv8323r-inquiry-bldc-and-servo-motor-controller-ic-recommendations

主题中讨论的其他器件:DRV8323RDRV8161DRV8770

工具与软件:

大家好、团队成员:  


DRV8323R 驱动器支持 BLDC 电机。  


您能推荐一个 BLDC 控制器 IC 支持两者 BLDC 电机 伺服电机
或者、是否有 伺服控制器 IC 两者皆可 伺服电机 BLDC 电机

此致、
Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lokesh、

    您可以使用三相电机驱动器(3个半桥)来驱动 BLDC 电机或 伺服电机(尽管您不需要所有通道)。

    您的目标是使用同一个驱动器驱动伺服电机和 BLDC 电机吗? 如果是、我们可能需要查看具有足够通道的不同器件。

    您能评论一下您的电机电压和电机电流要求吗? 这将帮助我们确定适合该应用的器件。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我驱动器的目标是使用同一驱动器同时支持伺服电机和 BLDC 电机。 驱动器可以是 BLDC 或伺服驱动器。 三相 BLDC 电机为1KW、电压为48V、电流为21A。


    此致、
    Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lokesh、

    我们的三相 BLDC 驱动器可驱动6个输出(3 HS 和3 LS)、因此您不可能同时驱动 BLDC 和伺服电机。 一种选择是使用 DRV8161/8162 (半桥驱动器)等器件并使用其中四个器件来驱动电机。

    我会将此帖子传达给有刷和阶梯电机驱动器团队、看看他们是否有任何驱动器、这些驱动器具有适用于您的应用的足够通道。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh 您好!

    对于支持48V 的栅极驱动器、我们目前没有太多的选项。 DRV8770是我们额定电压最高的栅极驱动器、也具有两个半桥(仅2个通道)和独立半桥模式。 您很可能仍然需要2个 DRV8770来控制这两种负载类型。  

    DRV8770数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David