This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DDV 封装中的散热器连接

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478322/drv8262-heat-sink-connection-in-ddv-package

器件型号:DRV8262

工具与软件:

您好!

我有关于 DRV8262DDV 封装的散热焊盘的问题。 散热焊盘是否应通过散热器接地?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、DDV 封装上的散热焊盘应仅连接到散热器。  散热器将吸收器件中的热量并将其直接传递到周围空气中。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。 所以、我应该在 IC 焊盘和散热器之间使用硅热接口表。

    此致、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shubham:

    建议使用 Ceramique 等来自 Arctic Silver 或 TIMTronics 413的浆。 这两种都不含硅树脂。

    此致!

    David