This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:是否可以在达到脉冲阈值时停止电机?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480072/drv8214evm-can-stop-motor-when-reaching-pulse-threshold

器件型号:DRV8214EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

EVM 是否能够在达到计数的脉冲阈值时停止输出?

我知道 IC 不具备此功能、只需标记 nFault 或 CNT_DONE 寄存器即可。 我们还找到了它可以反转但无法找到该函数的函数。

此致、
Yuto.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    IC 具有停止输出的功能。 请参阅寄存器 RC_HIZ。 当 RC_CNT 超过阈值时、它可能会对 H 桥进行 Hi-Z。  

    将该寄存器设置为1b 将解决该问题。 如果我误解了我、当你提到"顶部输出"时、你指的是其他内容、请告诉我。

    此致、  
    Karan