This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701P 的最大斩波电流是多少?

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476817/drv8701-what-is-the-maximum-chopping-current-of-the-drv8701p

器件型号:DRV8701

工具与软件:

亲爱的大家好。  

你(们)好 我是 Moon

我目前正在与合作 DRV8701P 电机驱动器的更多信息、并询问有关的一些信息 最大斩波电流 这种 IC 来实现的一些创新。

  1. 根据我的计算、我已设置 I (CHOP)设为大约10.78A ,但我已经观察到电流斩波没有发生,电流超过 20A . 请您确认 最大斩波电流 使用哪种参考设计?  (我已确认斩波电流通常高达8A。)

  2. 此外、我要设置 从而使斩波电流达到15A . 如果 DRV8701P 不可行、请您好 是否建议使用可满足此要求的替代 IC?

非常感谢您就此问题提供指导。

提前感谢您的支持、我期待您的回复

此致。

月亮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3)设置寄存器。  

    R1 = 1KΩ Ω

    R2 = 10kΩ Ω

    RSEN = 20mΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    感谢您问这个问题。

    设备专家正在研究此问题、并将返回给您。

    同时、您能否确认此应用的终端设备是什么?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu。  

    在传动器测试期间、以下所有传动器都超出斩波电流限制。

     - Linak DK-6430.

     - Timotion TA23, TA36.

     第58章.

    感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们会在下周中期给您反馈。

    此致

    信也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    感谢您的提问。

    我想、可以考虑到您的复制电流电平较高的原因。

    1)检测50m Ω 可能低于50m Ω。  

    2) 2)如果 VM 较高且电机电感较小、电机电流峰值在短时间内变高。 而 tBLANK 时间电流峰值将为高电平。

    3)他们可能会检查电机电流,所以电压, SH 电压要检查。

    此致

    Shinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 信也

    感谢您的答复。

    我已经按如下方式配置了系统 SENSE = 20mΩ 和其余组件设置如下:

    斩波电流= 10A

    • 虚拟机 = 32V
    • R1 = 1KΩ Ω
    • R2 = 10kΩ Ω
    • 传感 = 20mΩ
    • AV = 20V

    斩波电流= 8A

    • 虚拟机 = 32V
    • R1 = 4.7KΩ Ω
    • R2 = 10kΩ Ω
    • 传感 = 20mΩ
    • AV = 20V

    我想确认的是 DRV8701P 具有最大斩波电流限制。
    到目前为止、我已经验证了 斩波电流在高达8A 时正常工作 、但是在 10A 时、它不能正常工作。

    您能否说明是否有特定的最大斩波电流限制 DRV8701P

    此致。

    月亮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们会在几天内向您提供反馈。

    此致

    信也