This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:BLDC 电机驱动器原理图和放大器;BOM 审查请求

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477391/drv8323r-bldc-motor-driver-schematic-bom-review-request

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件:DRV8320DRV8323

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我想分享我们的 DRV8323RS BLDC 电机驱动器原理图、以便您进行审阅并查看存在的缺陷和建议(如果有)。

设计规范;

最大电源 :12.6V - 20A (3节锂离子电池)  

电机类型 : BLDC 风扇电机(两极)

请求的 RPM: +60.000 RPM

MCU 实现 : STM32G4.

驱动方法 :梯形

组合 :3个 PWM  

由于我在上面指定了主要驱动器方法将是梯形方法、但我们也想针对一些规格尝试 FOC、这就是我们使用 DRV8323而不是 DRV8320的原因。  

我已经附上了格式为 PDF 的原理图和格式为 CSV/XLSX 的 BOM。

此致、

Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能回答这个问题吗? 它仍然是一个活跃的问题。

    谢谢!

    Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volk:

    对于延迟、我们深表歉意。 我会在一天结束前查看并提供一些反馈。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volk:

    我与团队一起浏览了原理图、我们没有注意到原理图有任何问题。

    在进行 PCB 布局时、请参阅以下应用手册以了解最佳实践:

    https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf

    谢谢!

    Joseph