This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:只有一个旋转方向可以完美运行

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479705/mcf8329a-only-one-direction-of-rotation-works-flawlessly

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

工具与软件:

您好!

在开发我们的 PCB 时、我们可以使用 MCF8329A_EVM 和 Motor Studio 通过 I2C 对其进行编程。 奇怪的是、电机仅在一个方向(正向)上运行良好。
如果我们交换电机上的2个相位、则正确的旋转方向在"正向"位置反向、但另一个方向始终会产生 BEMF 故障。 那么、问题出在控制器中。
如果我们将 SNS 电阻从0R022降低到0R018、"逆"旋转方向突然起作用、"正向"旋转方向是一个问题。
这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的伸出手、

    您能告诉我您所面向的应用是什么吗? 另外、请共享您的配置(.json)文件、以便我进行查看。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据我的理解、问题是当您尝试反转电机时? 如果不对反向驱动部分进行适当的调节、电机可能出现故障。 我在下面附上了专为电机反转而调优的.json。 如果您可以根据电机参数和电流电平编辑此文件、并且该文件是否有效、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../mcf8329_5F00_lawnmover_5F00_12V_5F00_i-_2800_2_2900_.json

    还有为什么要使用更高的分流电阻器? 我们建议使用较低的分流器和较高的 CSA 增益组合来确保算法稳定运行。 (您需要相应地调整 BASE_CURRENT)

    此外、 还请确保还配置0x0000AE (GD_CONFIG2)。

    开头我们只写入了寄存器(0x000080 - 0x0000AC)

    谢谢。此致、

    Sachin S.