This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:通过 I2C 进行编程时的无法解释的行为

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479696/mcf8329a-unexplained-behavior-when-programming-via-i2c

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好!

在搜索我们自己的 PCB 设计不断引发 BEMF 故障的原因时、我们使用 MCF8329A_EVM 和 Motor Studio 多次通过 I2C 对控制器进行编程。 我们已将我们的"基本"配置保存为 JSON 和 CVS。 为了使 PCB 正常工作、我们每次都会对 PCB 的配置进行一些小改动。 如果多次尝试后电机未正确运行、我们从 PC 重新编程"基本"设置(包括将其写入 EEPROM)。 令我们惊讶的是、这种重新编程肯定没有产生与以前具有"基本"设置的编程相同的状态。
使用相同的配置多次重新编程会导致状态完全不同、这种情况怎么会发生? 例如、将工作中的电机的 BEMF 常数改变1个点(从0x96到0x97)会导致电机不再工作。 如果我们再对"基本"设置进行编程、电机将不再工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    配置可能不正确。 有时、它确实 很幸运、我们可能会看到电机在使用错误配置的情况下工作。 问题可能不在您要调整的参数中、而是在其他地方。  

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    如果这确实是一个错误的配置,我想告诉你我的另一个问题:"只有一个方向的旋转工作完美"。

    我在这里为您提供了完整的配置、也许这两个问题是相关的?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的参与。 将在另一个主题中对配置建议进行响应。

    此致、

    Sachin S.