This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:睡眠模式

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480232/mcf8329a-sleep-mode

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户现在遇到有关 MCF8329的睡眠模式的问题。

我之前在这个链接上发布过: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460389/mcf8329a-sleep-mode/5618650#5618650 

并且  WAKE/SLEEP 的输入信号为100Hz、 3.6V、 您是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    问题是否仍然存在? AVDD 稳定、但电机无法运行?

    您能否分享完整的寄存器设置以供我查看?

    谢谢。此致、

    Sachin S.