This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:电路图确认

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478999/drv8705-q1-circuit-diagram-confirmation

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

附件是根据 DRV8705S 手册绘制的电路原理图、
如果有任何设计缺陷,请帮助审查,谢谢!

e2e.ti.com/.../DRV8705_216A57573575EF8D_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送原理图审阅申请。

    您能否提供公司名称和电机用例(例如汽车座椅位置调节电机)

    还需要外部 FET 电路以进行原理图审阅、因为 DRV8705-Q1是栅极驱动器。 您能提供吗?

    此致

    信也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    感谢您的答复。

    是什么  

    贝贝贝斯特(上海)汽车电子有限公司

    DRV8705驱动 EPB 卡钳上的电机;
    外设驱动电路与手动示例相同、其中一个 H 桥驱动一个有刷电机并在低侧完成采样;

    谢谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。 如果没有外部 FET 的完整原理图、我就无法评论一些项目。 但无论如何,我完成了所附的审查。

    e2e.ti.com/.../250227_5F00_SCH_5F00_feedback.pptx

    此致

    森田信也