This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:电机驱动器论坛(TEC)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873SEVM, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480367/drv8873-motor-drivers-forum-tec

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8262

工具与软件:

您好!

我要将 TEC 模块连接到 DRV8873S。

首先、我将测试 DRV8873S 的预期用途、即控制直流电机。

我的测试设置如下所示:

  • 实验室电源+24V
  • DRV8873SEVM 评估板
  • 直流电机

驱动器会提供预期的结果。

第二步、我连接珀尔帖模块。 我的测试设置如下所示:

  • DRV8873SEVM 评估板
  • LC 滤波器(使用的 DRV8262原理图)
    • L = 22µH、C = 44µF
    • 截止频率为5.1kHz
  • TEC 模块 P10、31、08、L1、宽4.5、由 Laird 提供
  • 测试软件:运行模式 PWM

驱动器会进入开路负载检测错误和滤波器哨音。

在第三步中、使用与之前相同的测试设置、移除电阻器 R30 (请参阅 DRV8873S 的评估板原理图)、以连接 GBF 并将频率为100kHz 的 PWM 应用于 EN/IN1输入。

驱动程序会进入 Over Temp Shutdown 错误、以及过滤器提示。

您能帮助我找到一个用于控制 TEC 模块的操作设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    谐振频率通常至少比输入 PWM 频率低一个数量级。 输入端使用的 fPWM 是多少? 您是否能够在滤波器前后捕获输出引脚上的电压和电流波形? 最大电流纹波应小于最大电流的10%。 这将有助于延长 TEC 的寿命。  

     您听到的提示音可能是由截止频率的可闻范围引起的。 增加到20kHz 以上更有可能会消除哨音。  

    此致!

    David