This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411A:最大连续电流

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477067/drv8411a-max-continuous-current

器件型号:DRV8411A

工具与软件:

大家好!

在我的应用中 、我需要从 2个通道连续提供2.4A 电流、有时需要将其关闭。 VM 电压为5V

数据表中规定峰值电流为4A。

 并联4个通道时可以达到这个最大电流、还是每个通道都可以达到这个最大电流?

 能否将此器件用于应用?   

此致、

Yonatan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan,  

    DRV8811A 峰值电流为4A。 均方根(平均)电流由 IC 的热特性决定。 均方根电流是基于25°C 下典型系统中的 RDS (ON)、上升和下降时间、PWM 频率、器件静态电流和封装热性能计算得出的。 实际运行均方根电流可能更高或更低、具体取决于散热和环境温度。 考虑到所有因素、IC 应该能在并行桥接式接口下在2.4下正常工作。

    此致、  

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mojtaba!

    你过得怎么样?

    这是我使用的设置:

    这是否正确、以便 连续传输2.4A?

    是否有必要添加电阻器以防止击穿情况?

    此致、

    Yonatan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yonan:  

    感谢您更新信息。 原理图看起来没有问题。  

    为了 连续传输2.4A 电流、这是正确的吗?

    有关详细说明、请参阅"散热注意事项"部分9.1.1.3。  

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8411a.pdf?ts = 1740597120835 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRV8411A

     电机驱动器的最大输出电流是内核温度的函数。 这反过来又受到环境温度和 PCB 设计的很大影响。 基本上、最大电机电流将是导致以下功率耗散水平的电流量:该功率耗散水平与封装和 PCB 的热阻一起、将内核保持在足够低的温度以防止热关断。

    此器件的总功率耗散由 两个 主要部分组成。  功率 MOSFET 开关损耗以及功率 MOSFET RDS (on)(导通)损耗。

    PTOT = PSW + PD

    PSW = PSW_RISE + PSW_FALL//PSW_RISE  = 0.5 × VM×IRMS×TSR×fPWM //PSW_FALL = 0.5 × VM×IRMS×TSR×fPWM  

    PD =(×) 2m Ω(RDS (ON)高侧+ RDS (ON)低侧)

    该器件具有45°C/W 的有效热阻 RθJA。 结温 TJ 值变为:

    TJ = TA +(PTOT×RθJA)

    实际系统性能可能比此值更好或更差、具体取决于 PCB 层叠、布线、过孔数量以及散热焊盘周围的铜面积。

    是否需要添加电阻以防止击穿?

    这取决于您的应用。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢!

    我不使用 PWM、因此不存在开关损耗。 对吗?

    注意: 在上面的原理图中、我将组件用作电源开关、将主电源(VM 引脚)连接到负载(AOUT1、BOUT1引脚)并断开其连接

    根据其控制引脚(AIN1、BIN1、AIN2、BIN2)

    此致、

    Yonatan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan,  

    感谢您的提问。  

    [报价 userid="637679" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477067/drv8411a-max-continuous-current/5682785 #5682785"]我不使用 PWM、因此没有开关损耗。 正确吗?

    如果是开/关、您可以忽略开关损耗。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致

    Mojtaba