This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:在数十万个 pcs 中、1%~2%未能自动校准

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480331/drv2624-1-2-in-hundreds-of-thousands-pcs-failed-auto-calibration

器件型号:DRV2624

工具与软件:

大家好、团队成员:

进行以下 E2E 更换后、我的客户已使用 DRV2624生产了自己的应用。
DRV2624:校准模式的 DIAG_RESULT 位-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

但是、他们发现在数十万 个 未通过自动校准的情况下、1%~2%。
故障发生取决于特定的 LRA 单元(器件型号)、而振动强的 LRA 单元似乎容易发生故障。

您能建议如何处理吗?

此致、
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 我将与团队达成一致、并尽快提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita:

    建议采用一些发生故障的校准单元、并确定是否有适用于这些单元的不同校准设置
    如果您找到一种有效的组合、请将其添加到测试系统中:
    ---如果校准(正常)失败,则更改校准寄存器并重新校准。

    看看这是否允许产量增加。 或者、找出其中一个 LRA 失效而另一个 LRA 失效的原因。 有一些机械原因、但这似乎是一条很长的路、除了告诉 LRA 供应商进行更好的质量检查之外、没有真正的分辨率。