This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145H-Q1EVM:用于 DRV8145SQRXZRQ1的 Re 接头 DRV8145H-Q1EVM

Guru**** 2605175 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8145H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481022/drv8145h-q1evm-re-fitting-drv8145h-q1evm-for-drv8145sqrxzrq1

器件型号:DRV8145H-Q1EVM

工具与软件:

通过查看 EVM 原理图、可以替换 DRV8145H 的 DRV8145H 、前提是填充了 R22、R25-28 - 您能确认是否正确或我缺少任何其他内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我假设您是要替换 DRV8145H-Q1EVM 上 DRV8145S 的 DRV8145H。 如果是这样、只要在 DRV8145H-Q1EVM 的默认配置中放置/移除一些电阻器、这是可以的。

     

    必须安装蓝色框中的4个电阻器、我们使用0欧姆电阻器(R25-R28)。 必须移除红色的3个电阻器(R14、R16、R39)。

    要在将 DRV8145S 替换为 DRV8145S 后将 DRV8145H 搭配使用此 EVM、我还需要去除 R70 (在电路板底部)、以确保 GUI 不会将 EVM 错误地识别为 DRV8145H。

    此致、

    约书亚